This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:斜坡功能不起作用

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/619101/lmx2594-ramping-function-does-not-work

部件号:LMX2594

我购买 了一 个LMX2594EVM演示板,并尝试将其配置为ramping模式AD,如 lmx2594 数据表第19页中的图13所述。 由于没有详细的寄存器配置说明,因此它不起作用。 我不知道如何配置它以在不需要校准的情况下加速。 任何人都能提供帮助? 是否有分步配置的示例? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:

    感谢您对lmx2594的关注。 这是一个非常好的PLL。

    我已经指派了一名工程师来帮助我。

    感谢您的耐心等待。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    斜升主要在数据表部分介绍:

    7.3 .13.2 自动斜坡

     

    本节还显示了8 - 10GHz的三角形波形示例。 您可以尝试按照此步骤操作,看看是否可以复制图28中的波形,然后看看是否可以更改设置以适合您的用例。 您还可以告诉我们您正在尝试生成的波形,我们可以创建一个“.TCS”文件,您可以直接加载到TIC中,然后在EVM上尝试。

    此致,

    Brian Wang