This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:未使用的输入

Guru**** 2945720 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCUN1208LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/619462/cdcun1208lp-unused-input

部件号:CDCUN1208LP

我正在 主机模式下使用CDCUN1208LP,具有LVDS输入类型,VDD连接到1.8V。 我看到数据表图25将未使用的输入显示为浮动,但我找不到有关下拉电阻器,故障安全输入等的任何信息

如何连接未使用的in2输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的BK:

    感谢您的提问。

    应用手册AN-1194描述了如何处理未使用的LVDS输入。建议保持打开状态。

    此致,Simon。