This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571EVM:解调信号显示未知源的干扰

Guru**** 2929030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2571EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/618630/lmx2571evm-demodulated-signal-shows-interferences-of-unknown-source

部件号:LMX2571EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2571

您好,

我正面临一个让我们感到奇怪的问题。 我不知道它来自哪里以及如何消除它。

我被卡住了,也许其他人(你:-))的另一个观点和意见可以帮助解决这个问题!

我使用LMX2571进行4-FSK调制(GFSK通过过采样,I2S模式)。 我想优化PLL设置以获得更好的眼图。 符号更改(我猜是)有一个过冲,我想消除它。 但目前解调信号被干扰太大,我甚至无法控制一个眼图。 当我开始评估时,情况就好得多。 我还能够产生正弦调频。

现在看一个随机的GFSK信号,它看起来就像噪音。 这就是为什么我要给你们展示一个从FSK符号00到11的变化,带有过采样,应该是正弦曲线。  但现在...那么,看看(标记只是某个地方,并不意味着什么):  

对信号求平均值,它是正弦波。

下面的屏幕截图是过去拍摄的,要好得多,但已经有点被打扰了。 我认为这甚至更好,但我没有这段"遥远过去"的屏幕截图。  

我曾想过破坏I2S数据,控制发送到LMX的巨大数据阵列,但看起来一切都正常。 它定期重复,恒定的输出。 但LMX似乎会不时地发送错误的偏差。 使用较慢的I2S数据速率,提高波特率,从解调信号看,干扰甚至更大。 但也许它只是保持同样高的水平,只看时间范围。 (标记显示一个期间,从符号11,00,11更改)

我使用较低的偏差水平来处理偏差。  

下面是I2S信号的屏幕截图(红色:CLK;蓝色:FS;黄色:数据)。  

FS的详细信息。 如果我测量得更好一点,它会更矩形……

我还想到了错误的LMX设置,因为我玩了各种设置。 但是,找不到故障或其他设置来改进它。

它做了另一件事,用另一个系统进行解调,但看起来很相似。 在其它发射频率上,问题仍然存在。

我还想到了一个OSC问题。 目前我正在使用板载LMX2571EVM振荡器。 我尝试了另一个,但没有任何改进。

我还没有改变的是:更换PLL滤波器组件。

我的选项已经不多了。 我的LMX是否有缺陷?

还有其他想法吗?

此致,

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加:
    我在频谱分析仪上又看了一次射频信号。 因此,无需解调。 当我在过去输出定义的偏差时,只有一个频率,RF信号在所需的偏差处显示稳定的峰值。
    如果我现在输出单个偏差,信号将显示一个在其中心有峰的扩散频谱。 峰值在所需偏差范围内,但会发生偏移。
    我尝试了不同的正负偏差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Alex:

    感谢您对LMX2571的关注。

    我已经指派了一名工程师来回答这个详细的问题。 他应该能够在下周初提供帮助。 他非常熟悉该设备的FSK模式。感谢您的耐心等待,

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    您提到您以前能够产生调频,现在能让它再次发生吗? 您是否使用I2S模式来生成FM?
    如果你能使用I2S模式产生FM,我想你知道如何使用I2S模式产生GFSK。
    因此,问题变成了GFSK无法正常工作的原因? 以下是您需要回答的一些问题:
    1.什么是GFSK符号率?
    2.多样本系数(例如10x,20x,...)或实际采样率是多少?
    3.环路带宽是多少?
    4.最大偏差是多少?
    另请查看此应用说明是否可以帮助您: www.ti.com/.../snaa309.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您的提示,snaa309绝对会很有帮助。

    我想这个问题与几天前的人为错误有关。 我用于解调的系统之一是具有射频输入天线功率(8V,~24W)的接收器。 我忘记了一天在接收器和LMX EVM射频输出之间使用DC块。 这可能是导致问题的原因。  

    多亏了TI,我才能够订购一些LMX2571样片。

    重要问题:关于更换EVM板上的IC的任何建议? 我可以看到芯片在PCB背面/底部有接地连接。 在不损坏导电路径的情况下拆卸和更换可能不容易?!

    我们还将为我们的开发订购第二个EVM。 然后,我们可以比较已修复的主板的性能并并行工作。

    但也要回答您的问题:

    1.符号速率为~150kbit/s

    2,5倍过采样

    3.实际环路带宽~80-150kHz;这绝对不是最终的,但默认组件C1 C2 R2仍是如此。 一旦我们获得FPD和KPD的最终值,就可以调整部件。

    4.最大偏差 45kHz。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    如果您有一些高档焊接工作站,请查看以下应用说明,了解如何返工。 关键是您必须加热主板的两侧。
    www.ti.com/.../snoa807.pdf
    www.ti.com/.../slva439a.pdf

    您的采样率为750kHz,150kHz环路带宽不够,您将会出现失真。 环路带宽应至少与采样率兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    我现在体验到,我们的服务技术人员手动解决了这类问题... :-)

    更换IC后,问题仍然存在。 但我想我发现了真正的问题。
    我一直在考虑损坏的I2S数据。 我看到FS电缆焊接接头几乎断裂纯属巧合。 LMX有时会收到信号,但大多数时候输入的数据是无用的...

    话题结束了,谢谢Noel。 现在,我可以深入了解环路带宽。