This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:lmx2595-EVM

Guru**** 2765975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/614925/lmx2595evm-lmx2595-evm

部件号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他部件: LMX2595

请花一些宝贵的时间回答我的以下请求:
1-I需要在设计中使用Gerber或CAD文件LMX2595EVM。
2-I need to know the Characteristic Third Haromnic Spur of fVCO The LMX2595 device in the situation outa_MUX=VCO2X?(我需要知道fVCO的第三个Haromnic Spur的特征,情况是outa_MU 例如:
Fvco=7.6GHz,MUX =VCO2X,Fspur = 7.6 *3=22.8GHz,而Fout = 15.2GHz,Fspur / Fout = dBc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Rajabi:


    请使用clock_support@list.ti.com联系我们。 我们将能够共享布局设计文件。

    至于谐波,我预计倍增器模式下的第三个谐波在-35 - 40 dBc范围内。 要测量的电平确实会随阻抗匹配和设置而变化,因此我建议一个数量级。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何在LMX2595evm上安装软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oleksandr,

    该软件称为TIC Pro,可在TI.com, www.ti.com/.../ticspro-sw上找到