This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:使用LMX2592EVM生成线性FMCW

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2595, LMX2594, LMX2491, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/619400/lmx2592evm-generation-of-linear-fmcw-using-lmx2592evm

部件号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2592LMX2595LMX2594LMX2491LMX2492

您好,

我能否使用给定的评估软件配置LMX2592 EVM以生成线性FM信号。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ritesh:

    您的意思是FMCW吗? 我们有四个部件可支持FMCW,它们是LMX2491,LMX2492,LMX2594和LMX2595。
    您可以使用评估软件TIC Pro来配置设备以生成FMCW。