请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 主题中讨论的其他部件: Tida-0.0626万
大家好,
客户希望使用LMX2594 作为正弦波源来测试RF接收器。
对于他的应用,输出频率范围是400MHz到13GHz,功率范围是10dBm到-60dBm。
1.他需要 详细了解正振幅和频率位置之间的信息。
2. 当输出频率为400MHz-13GHz时,他需要获得射频输出的阻抗。
以及 在 50欧姆上拉和电感器上拉时RF输出的阻抗如何变化。
3. 客户能否在输出频率400MHz-13GHz范围内以高达500Hz的分辨率对频率进行编程?
4.有一个参考设计TIDA-0.0626万。 其最大频率限制为9.8GHz。 客户的要求是最大频率
可以为13GHz。 我们是否有此参考设计来满足客户的要求?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)