This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594,用于RF输出问题的阻抗

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/618825/lmx2594-lmx2594-for-the-the-impedance-of-the-rf-output-questions

部件号:LMX2594
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0626万

大家好,

客户希望使用LMX2594 作为正弦波源来测试RF接收器。

对于他的应用,输出频率范围是400MHz到13GHz,功率范围是10dBm到-60dBm。

1.他需要 详细了解正振幅和频率位置之间的信息。

2. 当输出频率为400MHz-13GHz时,他需要获得射频输出的阻抗。

 以及 在 50欧姆上拉和电感器上拉时RF输出的阻抗如何变化。  

3.  客户能否在输出频率400MHz-13GHz范围内以高达500Hz的分辨率对频率进行编程?

4.有一个参考设计TIDA-0.0626万。 其最大频率限制为9.8GHz。 客户的要求是最大频率

可以为13GHz。 我们是否有此参考设计来满足客户的要求?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Mickey:

    感谢您对LMX2594的关注。

    1:虽然我们尽一切努力指定设备的性能,但我们无法在所有使用案例中记录所有规格。 我建议使用PLLatinum SIM (可从TI.com免费下载)获取基本性能评估。 评估卡(EVM)也是快速查看器件功能的绝佳方法。

    2:此时我们没有输出阻抗可共享。 我们发现输出功率在频率上表现相对良好。

    3:不了解输出分压器的详细信息,可能的分辨率将大大低于500 Hz。分辨率= FPD/(2^32),其中FPD是相位检测器的频率。

    4:不,除了TIDA-0.0626万之外,我们没有信号发生器的参考设计。

    此致,Simon。