This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS104:SN65LVDS104关于抖动问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/618828/sn65lvds104-sn65lvds104-about-the-jitter-question

部件号:SN65LVDS104

大家好,

客户需要获取SN65LVDS104的抖动时间。 他的时钟频率为100MHz。

他的抖动要求为3 ps RMS。 数据表的图9显示当时钟频率为100MHz时,抖动超过3ps,对吗?

您是否会推荐合适的设备?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    客户是否希望将此设备用于时钟分配? 如果是,图10是要查看的正确图形。 此外,此设备的抖动以峰间抖动来测量。 在100MHz时,峰间抖动约为9ps或11ps。 假设BER容差为10^-12,则约为0.64ps RMS或0.78ps RMS。

    此致,
    I.K.