This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2486:LMX2486 PLL RF_FN问题

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2486
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/618071/lmx2486-lmx2486-pll-rf_fn-question

部件号:LMX2486

您好,

我的客户对LMX2486 PLL中的寄存器功能有疑问。 根据数据表,R0寄存器有2个字段:RF_N和RF_FN。 如果我决定在22位模式下使用RF_FN,RF_N字段会发生什么情况,是否会被忽略?

谢谢!

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chucken,

    否,始终考虑RF_N。

    在12位模式中 ,RF_FN (RF_FN[21:12])的MSB位被忽略。 在22位模式中,将考虑它们。

    完整的N值为:

    N分隔符= RF_N  +  RF_FN/RF_FD

    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean,

    我们只有一个24位R0寄存器,在12位模式下,它被划分为如Registers Map表 14中所示:RF_N在位13和23 (11位)之间 ,RF_FN在位1和12 (12位)之间。

    在 22位模式下,RF_FN将覆盖位1到位22之间的空间,这将重叠RF_N计数器的空间?

    谢谢,Steven。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean,

    我的 问题仍未得到您的回答。 将再次重复:

    我们只有一个24位R0寄存器,在12位模式下,它被划分为寄存器映射表 14中所示,其中:RF_N在位13和23 (11位)之间 ,RF_FN在位1和12 (12位)之间。

    在 22位模式中,RF_FN将覆盖位1到位22之间的空间,这将重叠RF_N计数器的空间。

    我对LMX2486数据表的解释有什么问题?

    谢谢!

    Steven。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steven:

    很好的问题。

    分子扩展分数部分不扩展到R0,而是位于R5中。 查看第26页上的表13。

    此致,Simon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Simon,

    为了确保我正确理解:

    1. RO未将RF_FN扩展至22位(数据表错误)。
    2.如果要扩展22位RF_FN,我们需要使用R5。

    如果我们需要同时使用扩展的RF_FN和RF_FD,R5只能扩展其中的一个?
    我们如何区分哪个RF_FN和RF_FD被扩展?

    此致,
    Steven。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steven:

    没问题,我看到文件中怎么会有误导性。

    在寄存器R3位置[23:20]中有一个名为ACCAENT[3:0]的字段。根据ACCAENT[1](R3[21]和来自LSB的第二位访问),分次将为12位或22位数量:

    如果ACCESS[1]=0,

    分数将为12位
    分子将是注册表R0[12:1]中的字段名RF_FN[11:0]。
    分母将是寄存器R1[15:4]中的字段名RF_FD[11:0]

    如果ACCESS[1]=1,

    分子将要求两个不同寄存器中的两个字段串联。 我使用{}来表示串联。

    {RF_FN[21:12], RF_FN[11:0]}(22位长)

    现在表示为寄存器名称和位置:

    {R5[13:4],R0[12:1]}

    分母将要求两个不同寄存器中的两个字段串联。

    {RF_FD[21:12],RF_FD[11:0]}(22位长)

    现在表示为寄存器名称和位置:

    {R5[23:14], R1[15:4]}

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Simon的详细解释。
    现在我没有任何问题。
    如果数据表至少再添加一个句子,则寄存器的扩展是与其他寄存器的字段串联的结果,
    这样可以节省我很多时间。 但最好的方法是像您一样以身作则。

    非常感谢,
    Steven。