This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:输出引脚选择和滤波

Guru**** 2411380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/618975/lmk03328-output-pin-selection-and-filtering

部件号:LMK0.3328万

您好,

我计划使用 LMK0.3328万时钟合成器来为K2H SoC计时。  

请澄清以下几点:

1)我需要四个156.25Mhz (用于SERDES)和四个100Mhz (核心和DDR3)用于SOC。 在8个输出中,是否有任何特定频率的首选输出引脚,在该频率中,输出具有更好的相位噪声? 根据我的理解,输出0至3的质量更好。 所以我在这些输出中选择了156.25Mhz,在其余输出中选择了100Mhz。 如果有其他更好的方法,请提出建议。

2)根据EVM用户指南,如果输出频率相同,则可以共享电源铁氧体磁珠。 因此,我使用一个通用铁氧体用于VDDO_01和VDDO_23引脚,另一个铁氧体用于VDDO_4至VDDO_7引脚。 这种共享是否会影响时钟质量?

提前感谢。

此致,

Madhu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Madhu,

    1.正确,OUT0-3的抖动性能比OUT4-7稍好,因为信号路径中没有PRIREF/SECREF旁路mux。 您的安排听起来是最佳的。

    2.是的,这是好的。 铁氧体磁珠主要用于保持来自LMK0.3328万的电源噪声传播到板上的其他设备。

    此致,
    -Tim