This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC551:更换TLC551

Guru**** 2661775 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/617784/tlc551-replace-tlc551

部件号:TLC551

您好,

我有两个PCB,第一个是好的,第二个是有缺陷的。

我测试了有缺陷的主板,然后发现计时器"TLC551CP"有缺陷,所以我从良好的PCB中选择了此计时器,并将其安装在第二个PCB中,然后它就正常了。

但是我需要两个PCB,所以我买了一个新的计时器并安装在PCB上,但是它不工作,所以我比较了新计时器和旧计时器(我从良好的PCB中获得)引脚之间的电阻,发现它不一样。

旧定时器上的代码(我从良好的PCB中获取) 为"601 A N / TLC551CP:
新定时器上的代码为"64CDAM/TLC551CP

如下图所示:

请帮助我找到解决此问题的方法。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anas,

    我希望在新设备的顶行上再添加一个字符。 根据最高的评分,我相信旧单位已有二十多年的历史,甚至超过三十年。

    您在哪里购买了新设备? 您是否忠实地遵守ESD保护? 一般情况下,ESD (静电放电)是新部件不工作的原因。

    电阻检查并不总是准确的,因为不同的DMM使用不同的操作点来检查电阻,并且量程变化会极大地改变测量操作点

    您能否提供有关电阻结果的更多详细信息,因为使用DMM电阻可以轻松检查短路。
    应用程序主板中的故障症状是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我从网上购买了新的计时器,并将其放在银色口袋中(我认为它是为ESD保护设计的)。

    电动机驱动器的主板用于控制功率晶体管,故障是主板不工作。

    下图详细介绍了电阻:

    此致,

    -和+(探头) 旧的 -和+(探头) 旧的
    1和2 > 2 MΩ > 2 MΩ 2和1 644 Ω 603 Ω
    1和3 > 2 MΩ 1.3 kΩ ć 3和1 514 Ω 457 Ω
    1和4 > 2 MΩ > 2 MΩ 4和1 588 Ω 595 Ω
    1和5 9 kΩ 164 kΩ 5和1 9 kΩ 595 Ω
    1和6 > 2 MΩ > 2 MΩ 6和1 > 2 MΩ 615 Ω
    1和7 > 2 MΩ > 2 MΩ 7和1 519 Ω 407 Ω
    1和8 13 kΩ 240 kΩ 8和1 495. 460
    5和8 4 kΩ 80 kΩ 8和5 638 Ω 1.8 kΩ ć
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas,

    我建议用另一个相同类型的新设备更换设备。  

    我测量了TLC551样品的电流与电压。 极少引脚显示线性电阻。 这就是DMM电阻检查不准确的原因。

    这是原始数据

    e2e.ti.com/.../TLC551-pin-I_2C00_V-data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    我在我的国家没有找到它。

    我从网上购买,但收到的商品损坏了。

    您能否为我提供值得信赖的购买来源?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anas,

    您是否已尝试过从“立即订购产品”页面上提供的TI商店?

    www.ti.com/.../samplebuy