This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4616万EVM:EMV板无输出

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/618363/lmk04616evm-no-output-from-emv-board

部件号:LMK0.4616万EVM
“Thread:USB2ANY”, LMK0.4616万中讨论的其它部件

我收到了一个新的LMK0.4616万EVM,并使用USB2ANY模块和TIC Pro对其进行了配置。 硅ID显示为LMK0.4616万,6:双回路PLL,PG2p0,120744。  但是,即使使用默认设置配置,我也看不到设备输出的任何信号。 全部显示为关闭。 我至少希望在OSCout上看到外部VCXO,但只能看到无信号的接地电位,即使在直流阻塞盖C31的芯片侧也是如此。 我可以在VCXO输出端看到122.88 MHz信号。 但是,在将CLKIN信号应用到PLL1时,此频率和调谐线都不会改变。 我已经测量了芯片的所有功率,结果显示正常(默认值)。 我还重新检查了主板上的所有默认开关设置。 我注意到一些可能不寻常的事情。 在寄存器读回过程中,一些寄存器将显示类似的内容,“读回寄存器R0x93,值0x0.93万是0x0.938万 XOR差异= 0x0.008万。” 另外,检查状态时,我注意到一条消息:“Readback,Forcing bits failed, USB2ANY switch connected?(回读,强制位失败,USB2ANY交换机已连接?)” 但是,当我查看USB通信菜单时,USB2ANY显示为已连接,并且在识别时,其上的指示灯将闪烁。  

再深入观察一下,我在JU1引脚4 (SDIO) 和引脚8 (SCL)处测量到良好信号,当时我尝试通过TIC Pro与LMK0.4616万进行通信。 但是,S4B关闭时,SDIO信号已加载,不会出现在 SDIO  路径的R74 - LMK0.4616万的S4一侧。 测量从TP8到GND的电阻 我看到100欧姆范围内的一些东西。 这可能是问题所在。 LMK0.4616万损坏或卡在O模式中?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wade

    很遗憾EVM无法正常工作。
    在加载配置之前是否切换了RESETN引脚? 您可以在TICSpro->用户控制->编程引脚中执行此操作。
    您能否交叉检查所有DIP开关和跳线并根据EVM用户指南中指定的默认配置进行验证? 以下是指向用户指南的链接:

    www.ti.com/.../snau203.pdf

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Puneet:

    谢谢你。 我检查了用户控件下的RESETN框,现在我看到122.88 MHz的OSCout针脚输出。 我还可以在SDI-SDIO线路上看到数据。 snau203.pdf中的启动说明未在快速启动部分1中明确设置此选项。 RESETN 框是否应始终保持选中状态? 我在图2中看到了对RESETN的引用。 然而 ,关于在那里所做的工作,有些令人困惑。

    此致,

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wade

    此处的RESETN盒直接控制RESETN引脚。 如果勾选此框,则表示RESETN较高,如果未勾选,则设备将保持重置状态。 请参阅LMK0.4616万数据表第49页"图49. 简化的通电顺序"。

    此致
    普奈特