This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592关于CAPCTRL问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/616084/lmx2592-lmx2592-about-the-capctrl-question

部件号:LMX2592
主题中讨论的其他部件: LMX2594

大家好,

客户正在使用LMX2592。 他需要知道如何获取 LMX2592的CAPCTRL值。

与LMX2594相比,LMX2594的数据表第26页中采用了CAPCTRL值计算公式。 但 LMX2592没有

此 计算公式。

我注意到 有一篇文章,我们的工程师显示 了用于LMX2592的CapCTRL。 链接是:  

我们的工程师显示以下信息:

      Fmin Fmax CapMin CapMin CapMax KvcoMin KvcoMax
VCO13550 4070   169   23.     22.       37.
VCO24070 4530   157   15.     24岁       40.
VCO34530 5010   168    25    26.       43.
VCO45010 5570   160    7.      30.       43.
VCO55570 6060   172   12.     37.       48.
VCO66060 6590   173   13.      41.       54.
VCO76590 7100   172  15.      47.       58.

因此,对于LMX2592,我可以使用上述信息和  公式 VCO_CAPCTRL_strt = ROUND (CCoreMin–(CCoreMin–CCoreMax)×

(fVCO–fCoreMin)/(fCoreMax–fCoreMin))(位于LMX2594数据表的第26页,用于计算 CAPCTRL值?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    是的,LMX2594中的公式也适用于LMX2592。 请注意,表中的这些值是近似值。 每个上限值对应的确切频率将有部分到部分的变化。 但这是一个很好的起点。 客户是否计划手动配置每个VCO频率,而不是使用自动校准?

    此致,

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    感谢你的帮助。

    是的,客户计划手动配置每个VCO频率。

    现在,他使用上述核心值和 LMX2594公式 ,但无法锁定相位。 您是否有任何建议

    CAPCTRL值?

    如果他使用自动校准,如何计算CAPCTRL值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey,

    这是预料之中的,表中的这些值是典型的近似值。 在不同部件上,相同的capcode将是不同的频率,而不是表中完全相同的频率。 LMX2592没有与CAPCTRL相同的回读函数,因此无法执行自动校准方法,只能回读找到的CAPCTRL值。 要手动查找LMX2592的CAPCTRL,您需要:
    1.VCO_CAPCTRL_OVR=1 (允许手动设置CAPCTRL)
    2.VCO_SEL_FORCE=1 (允许手动设置VCO)
    3. VCO_SEL={您要使用7个可用的VCO}
    4. VCO_CAPCTRL={在这里,您可以将值183 (最低频率)设置为0 (最高频率),并记录所选VCO的CAPCTRL设置的频率}

    通常,这是在客户尝试执行非常快速的校准时,会询问CAPCTRL问题。 您能否询问他们所期望的校准时间,我们可以尝试不同的校准相关设置以实现尽可能快的时间(并让内部频率搜索算法为您执行CAPCTRL搜索)。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,大脑,

    好的。 谢谢。 我将与客户确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    对于LMX2594,如果客户首先设置CAPCTRL,然后快速校准,最后在模式2中设置PLL锁定相位,

    他想知道锁定时间有多长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey,

    您的意思是LMX2592对吗? 校准有许多不同的步骤。 在较高级别上,它将首先搜索内核,然后在适当的内核搜索CAPCTRL步骤,然后花时间确定相位噪声的最佳振幅设置。 我们描述的快速校准是关于如何缩短这些部分,优化这些旋钮后,校准时间可降至30US左右。 如果客户将评估模块与我们的软件配合使用,您可以从他们那里获取设置,我们可以为他们创建一个文件,以尝试这些设置,从而提供最快的校准时间。

    此致,

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,大脑,

    我的意思是LMX2594。 如果客户首先设置CAPCTRL,然后设置快速校准,最后设置模式2中的PLL锁定相位,

    他想知道锁定时间有多长。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey,

    这将是数据表部分7.3 VCO校准中的"部分帮助"。6.1 VCO校准。 预计校准时间约为35US。

    此致,

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亲爱的Brian

     我是米奇说的顾客,哈哈,你能帮我回答 几个问题吗!!

    在lmx2594中,35US VCO校准物的含义是什么?如果 我们需要 的总锁定时间 (  当锁定点相位 小于10度 时) 小于48us,我们能否 满足要求? 我们应该怎么做?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wei,

    要解释的一个好图是LMX2594数据表中的"图12 - VCO非辅助校准"。 你可以看到它分解了不同的部分。

    首先,有一个核心调查结果,它尝试从7个内部核心中找到VCO核心。

    其次,是FCAL (频率校准)部分,其中,是搜索VCO的capcode以查找目标频率所需的内容。 如您所见,此部分有不同的功能,其中一个功能是您可以提供预测的功能代码,了解您的目标频率。 这样,您就可以在接近最终目标频率的位置开始搜索,从而缩短校准时间。 我相信这就是你想要使用的。

    第三个是ACAL (振幅校准部分)。 在此处,设备将搜索IDAC代码(设置VCO的摆动),直到到达良好水平为止。

    这三个步骤就是我们所说的校准。 完成此操作后,仍有所谓的模拟稳定时间(逐渐降低到精细分辨率频率和 相 位稳定状态)。 这由环路滤波器带宽决定(带宽越大,此次越短)。 大约100kHz环路滤波器带宽约为20us左右的模拟稳定时间。

    希望这能有所帮助!

    此致,

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Brian。
    非常感谢。非常感谢您正在考虑我的问题。我有最后一个关于lmx2594的问题。
    在部分助手模式下使用lmx2594时,我可以手动设置VCO IDAC的值。然后我可以减少lmx2594的校准时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    en .i表示我们设置VCO _daciset _forces=1并设置VCO _daciset的值,而不是在lmx2594在部分辅助模式下工作时设置VCO_daciset _start的值。
    我很抱歉我的英语。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对此非常了解。 是的,要将振幅校准降低到最小值,您可以使用VCO_DAC_ISET_FORCE=1强制进入手动振幅选择,然后在VCO_DACISET中设置您自己的值(当您增加此值时,您应该能够看到相位噪声的改善, 但在某种程度上,它通常饱和,我认为通常在300秒左右)。  

    此致,

    Brian Wang