This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:如何预编程时钟合成器LMK0.3328万

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/618195/lmk03328-how-to-pre-program-the-clock-synthesizer-lmk03328

部件号:LMK0.3328万
主题中讨论的其他部件: CODELOADERUSB2ANY

您好,

我在 设计时使用预编程的时钟合成器LMK0.3328万来处理时钟Xilinx FPGA。

我的要求是,FPGA应在FPGA启动之前接收时钟。 所以我需要有8通道输出的预编程合成器。

我需要知道合成器LMK0.3328万 是如何编程的。

因为I2C接口用于对合成器进行编程。 这是否意味着

1) FPGA应先启动,然后在第一次启动时对合成器进行初始编程。 在下一次开机时,FPGA将在主板开机后立即接收时钟。

2)或是否有任何单独的套件可用于对合成器进行编程,然后安装在PCB中。

请告诉我上述部件是否适合我的应用程序,如果不适合,请建议我更换部件。

此致,

尼宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nibin:

    1.是的,此方法可用于对非易失性EEPROM进行初始编程。 在后续开机时,设备可以自动从选定的EEPROM页面加载寄存器(第1页,共6页)。

    2.我们没有提供带插槽的评估模块,您无法对裸设备进行编程。 但是,如果主板上有I2C接头,则可以使用外部适配器(如USB2ANY, 它允许您将I2C总线连接到计算机的USB端口,并使用GUI软件TICS Pro或Codeloader对设备进行编程。

    此致,
    -Tim