This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用预编程和可重新编程时钟合成器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/617388/suggest-a-pre-programmed-and-re-programmable-clock-synthesizer

线程中讨论的其他部件:LMK0.3328万LMK0.3318万USB2ANYCDCM6208

您好,

我们正在寻找以下规格的时钟合成器:

1.使用TI编程器夹具和软件进行预编程

2.最低8至10 nos LVDS时钟输出,直至700MHz

3.使用I2C或SPI接口重新编程输出值

4.双输入选项

我们在  几种设计中使用了硅实验室的SI5338N-B-GM部件。 它是一个4输出时钟合成器,可使用其自己的应用进行一次性预编程+它还可通过SPI接口重新编程。 我们需要具有8到10个输出的类似设备。 如果您有任何建议,请提出建议。

此致,

Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vijetha,

    我推荐LMK0.3328万或LMK0.3318万。 此设备系列可满足您的所有要求:

    -可编程非易失性EEPROM (高达100个周期),可通过使用TI USB2ANY USB到I2C适配器在系统中通过I2C总线进行编程
    -8个通用输出,支持高达800MHz的LVDS
    通过I2C进行直接寄存器重新编程
    双路输入,包括辅助输入上的晶体支持

    LMK0.3328万具有2个PLL,LMK0.3318万具有1个PLL,因此您可以根据希望实施的频率计划进行选择。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    是否有任何部件具有VDD_dig (数字VDD)@ 1.8V电平? 此IC具有3.3V数字电源。

    我们的控制器支持1.8V IOS。 最糟糕的情况是,我们可能会使用转换器。 但是,如果有任何1.8V数字IO设备,则首选。

    此致,

    Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同时告诉我们如何对其进行预编程(需要硬件和软件)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijetha,

    遗憾的是,我们没有任何时钟发生器能够满足您的所有要求,并在1.8V输入电压下运行。

    最接近的替代品是CDCM6208,它接受1.8V电压; 但是,此时钟发生器没有内置EEPROM,因此您需要使用一个预加载ROM页面中包含的频率计划,或者在每次设备通电时通过I2C/SPI对设备进行编程。

    请参阅此页面,根据您的要求缩小时钟发生器的产品组合:  

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,我们在前面的设计中选择了CDCM6208。 现在,FPGA需要为少数接口预编程时钟。
    好的,我们将详细了解LMK0.3328万。 如有任何疑问,我们会回复您。

    此致,
    Vijetha