This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0105万:输出振铃

Guru**** 2838590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/617484/lmk00105-output-ringing

部件号:LMK0.0105万

已删除详细信息。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Allen:

    此设备上的强输出驱动器需要正确的端接才能保持良好的信号完整性。 此部件之前已观察到此行为,有关详细建议,请参阅此线程: e2e.ti.com/.../128.8287万

    以下是一些要检查的事项:

    -确保正确端接并尽量减少输出阻抗中断。 看起来他们的输出端接很好-我还会检查负载阻抗,以确保不存在需要添加串联电阻器的不匹配情况(请参阅第13页数据表的第8.1 节:'时钟输出')

    -确保适当的电源过滤,特别是在VDDO域上。 他们可以尝试探查VDDO引脚,以查看是否存在与振铃相对应的压降或波动。 高频滤波盖应放置在VDDO引脚附近。 根据原理图,他们还可以尝试为2个VDDO导轨中的每个导轨添加10uF和1uF滤波盖。 他们还可能尝试用0欧姆电阻器替换电感器(或不会给VDDO引脚带来过大压降的小R值),以避免可能增加的低/中频阻抗和/或铁氧体磁珠和旁通盖之间的共振。

    -遵循良好的探查实践-只要差分探头具有高阻抗,就可以使用它。 此外,确保接地有一条短路径,因为长接地导线或通过长轨迹接地会增加电感并导致高频率测量值出现振铃。

    此致,
    -Tim