This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE7.201万:ADS5562EVM上的CDCE7.201万 -过热? 当前运行200MHz XO

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5562EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/617165/cdce72010-cdce72010-on-ads5562evm---overheating-currently-running-with-200mhz-xo

部件号:CDCE7.201万
线程中讨论的其他部件:ADS5562EVM

您好,

我目前在ADS5562EVM上安装了200MHz XO。 我对EVM板进行了修改以适应XO (最初的设计要求VCXO)。 我期待看到50MHz信号从U1N输出中发出,因为TI出厂时用除以4对其进行了编程。 然而,我目前没有看到任何信号,但我也注意到CDCE7.201万非常热(环境温度超过50摄氏度)。 我还设置了所有适当的跳线,以启用ADS5562EVM上的CDCE芯片。

Ron先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这个芯片应该运行这个热芯片,有什么想法吗? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    您应该能够将CDCE7.201万用作频分频器。 我将检查确保输入端接设置正确,以匹配您正在使用的振荡器的输出格式。

    在某些配置下,设备运行时很热是正常的-更改设备配置使其与您的使用情况匹配可能会降低功耗。

    此致,
    -Tim