This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:差分输入模式同步

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/616090/lmk04828-differential-input-mode-sync

部件号:LMK0.4828万

您好,TI:

我尝试在LMK0.4828万上使用CLKin0来同步多个设备/板上的时钟输出(差分输入同步模式,根据数据表第36页)。

我的设置专门使用外部时钟(CLKin1)和与系统时钟同步的通用同步源。 相关寄存器的配置如下:

//防止任何其他源生成同步事件
0x143 = 0xD0;

//将SYSREF_MUX更改为使用CLkin0,使用SYSREF_CLKin0_MUX专用输入
0x139 = 0x40;

//启用Clkin0_Out _MUX以驱动SYSREF MUX
0x147 = 0x00;

//启用分禾器重置
0x144 = 0x00;

之后,我生成一个软件控制的脉冲来同步重置分频器,并按如下所示恢复SYSREF路径中的更改:

//禁用分禾器复位
0x144 = 0xFF;

//恢复同步模式(无同步源)
0x143 = 0x10;

//禁用CLKin0_Out _MUX (0以外的值正常)
0x147 = 0x03;

//将SYSREF_MUX更改为使用SYSREF Continuous源
0x139 = 0x03;

我正在监控两个LMK设备的SYSREF输出,两个SYSREF之间的相位关系随着时间的推移不一致。 我已经使用SYNC PIN测试了相同的设置,似乎工作正常(当然,上面的寄存器配置会发生一些变化)。

此SYSREF同步配置是否存在任何问题?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Javier:

    感谢您联系我们。 您能否为我们提供有关输入/输出频率以及您正在设备中剪裁的所有分频器值的更多信息?

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,

    我们使用1GHz时钟参考作为外部时钟(CLKin1)。 不使用内部VCO。
    SYSREF使用x32分频器从此时钟生成。 此时钟也会生成250MHz时钟(x4分频器)。
    我们用于同步分频器的输入由软件控制,并与250MHz时钟同步。 我们可以驱动CLKin0或同步。 理想情况下,我们希望只使用CLKin0。

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jasvir

    请按照随附文档中的说明进行操作。如果仍有问题,请告诉我。

    此致

    普奈特

    e2e.ti.com/.../Multi_5F00_SYNC_5F00_LMK0.4828万_5F00_Dist_5F00_Mode.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,

    我在您发送给我的文档中看到,当使用Clkin0作为同步时,建议使用直流耦合信号。 但是,我们的主板使用交流耦合信号驱动Clkin0。 这是不是问题?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jasvir

    是的,AC双门跑车可能是脉冲信号(如SYNC)的问题。 请使用推荐的直流双门。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢

    我会考虑到这一点。