This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:未使用的输出端口是否偏置?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/616643/lmx2594evm-unused-output-ports-biased

部件号:LMX2594EVM

如果不使用输出RFoutBM和RFoutBP。  他们是否需要偏颇呢?  如果不能,那么是否可以从设计中忽略所有相关的电阻器和电容器,仅使用RFoutA?  我知道接入点和接入点必须具有相似电路配置的偏置。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart,

    如果您不使用RFoutB,我建议您浮动所有引脚并关闭此输出。

    在高频率下,路由至关重要,而不是路由RFoutBP/RFoutBM,这将为您所关注的输出提供更多空间。

    此致,

    Dean