This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:SEG2分禾器在/8处出现明显问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/614809/lmx2592-apparent-problem-with-seg2-divider-at-8

部件号:LMX2592

我有一个在宽带配置中利用LMX2592的自定义应用程序。  我正在努力校准我的输出功率,但我遇到了5个频率范围存在问题(424-444MHz,212-222MHz,106-112MHz,53-56MHz和26-28MHz)。  当我在没有启用分频器的情况下运行该部件时,它可以毫无问题地覆盖整个VCO范围(3.55 - 7.1GHz)。  启用分禾器时,除了这5个范围之外,所有功能都能正常工作。  显然,当与分禾器一起使用时,它们对应于VCO范围的高端(~7.04GHz)。  当我进入这些问题范围时,我的SEG1 * SEG2除法器值显然从/16切换到/20 (将输出设置为440MHz会导致352MHz输出,7040MHz VCO频率,220MHz到176MHz等)。  如果我在通道分配器和VCO缓冲器之间切换,我的输出将变为7.04GHz ,因此我的N值不会更改。  设备在所有输出频率下都能实现并保持锁定,因此问题似乎出在信号链的分频器侧。  我已将我的寄存器与相同配置的TIC Pro Software寄存器匹配,但问题仍然存在。  有什么想法可能导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    您的理解是正确的。 让我为您提供更多帮助信息。

    来自LMX2592 数据表的信息:

    如果您看到通道分隔器表(表8)。 您会发现,如果您只使用SEG1 (除以2或3),则没有限制,您可以使用整个范围。 之后,表中的准则是使用最小除法组合,直到到达VCO 3550MHz的底部(四舍五入为最接近的整数),然后使用下一除法组合。 如您所见,这将尽可能使用VCO的最低频率部分。

    深入查看分隔线段:

    现在的问题是,您可以真正使用每个SEG到哪个VCO频率。 这只是一个指南,但有助于您更好地理解。 在SEG2中,“/2”表示高达7100MHz左右,“/4”表示高达7000MHz左右,“/6”和“/8”表示高达6600MHz左右。

    TIC Pro:

    我看了一下,TIC Pro没有正确的方程式来反映数据表程序,因此给了你错误的建议。 对此造成的不便,我们深表歉意。 现在,请使用数据表作为正确的参考,我们将修复TIC Pro公式。

    谢谢,如果还有其他问题,请告诉我们!

    此致,

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Brian,很好地知道这是设备限制,而不是我的主板级错误。 我正在制作2017年2月的数据表修订版,其中不包含此信息,因此我将尽快更新我的副本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在实施上述修复时,我遇到了另一个异常情况。  1183-2366MHz区域2366区域的不同设置之间似乎存在相当大的差异(~5dBm)。  如果我按照下表操作并使用SEG1 /3设置进行此范围,则我的输出功率大约比在/4配置中实施SEG1和SEG2时低5dBm。  电源设置为31。  如果我降至0,则差异仅约为2dBm。  我已经检查以确保启用/禁用了正确的缓冲区和多路复用。  奇怪的是,如果我启用了SEG2或SEG3,而SEG1在/3,我看不到这种差异。  它仅在SEG1是唯一启用的分隔符时显示。  有什么关于我出错的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    这可能是由于波形造成的。 仅使用SEG1 (仅为/2或/3)时,分频器电路会有一些不同。 /2是正常的50 % 占空比方波,/3更像33 % 占空比波形。 因此,即使在相同的输出频率下,测得的RMS输出功率也可能不同。 但是,当您使用SEG2和3时,正如您所看到的那样,您在SEG1中的操作并不重要,这是因为现在您的最后一个阶段再次使用正常的/2型分隔器,它会产生 具有50 % 占空比的输出。 我也使用EVM进行了测量,但没有看到有那么大的差异,如果使用15的功率 设置,我得到大约0.3dBm的差异;如果使用31的设置,我得到大约1dBm的差异。 您使用哪种测量设备? 在LMX2592输出(平衡变压器)之后,您是否还有其他阶段?

    此致,

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现我的寄存器处理有一些有趣的地方,修复后我看到了大约1dB的差异,这是可以管理的。  感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    很高兴听到! 就像我在这里看到的一样

    此致,

    Brian Wang