This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:仅限PFD/PLL LMX2594版本

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/616401/lmx2594-pfd-pll-only-versions-of-lmx2594

部件号:LMX2594
主题中讨论的其他部件: LMX2492

尊敬的PLL团队:


我想知道LMX2594是否只有PFD或PLL版本?

对于“PFD Only”(仅PFD)版本,我指的是PLL,其中R,N分频器可以设置为1,并且没有内部VCO。 这是高性能偏移型PLL的理想产品。  
对于"PLL Only (仅PLL)"版本,我指的是LMX2594,但没有集成VCO。 这也是锁定外部VCO的好产品。

此致,
Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Adnan:

    感谢您对我们的产品的关注和出色的建议。 我们一直希望为客户提供出色的设备。 我们现在只提供PLL产品,如LMX2492,但我们当然认为,通常需要这些具有增强模块化的高性能功能。 请务必与我们联系,了解我们的最新产品。

    此致,Simon。