This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:控制电压与脉宽调制传输功能

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/615551/lmc555-control-voltage-vs-pulse-width-modulation-transfer-function

部件号:LMC555

您好,

 是否有一个好方法来了解控制电压的给定变化的脉宽调制量?  我计划在Vs = 1.5 V处运行该零件,我想知道转移功能是什么。  非常感谢。

 -米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米兰

    数据表部分9.5 1显示了一个示例,但是波形的标度以及所用的电源电压是未知的。
    显示Vs = 1.5V的上限和下限vcont的图表是否足够?
    我没有这些数据,但可以在星期五或星期二尽快准备好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    是的,这类数据将是很好的。 非常感谢您的帮助。

    此致,

    米兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米兰

    第一个图表是阈值比较器跳闸与Vcon   

    第二个图表是触发器比较器跳闸与Vcon  

    根据这些图表,最佳性能将为Vcont 0.4V至1.1V  

    1.1V至1.5V的连续电压是可用的,但不是线性的。

    低于0.2V的V持续电压可能根本不会触发触发输入。