This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2531:未在LMX2531中断言锁定检测信号。

Guru**** 1859700 points
Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/615480/lmx2531-lock-detect-signal-is-not-asserted-in-lmx2531

部件号:LMX2531
主题中讨论的其他部件:CODELOADER

通过FPGA为1600 MHz编程LMX2531LQ1570E。1570。 我已经从 codeloader软件中编写了寄存器值。 但是,当我将LD引脚配置为数字逻辑高或低时,它工作正常,但当我将其配置为N/2或R/2时,它输出不正确的值。 当此引脚配置为数字锁定检测时,它永远不会变高。 请就可能出现的问题提供一些建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shehzad,

    它是否锁定? 在我看来,它没有锁定,因为您在使用N/2或R/2时都遇到错误。 您从R/2中获得了什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,它未锁定。 我在为N/2编程时得到了一些错误的顺序,在为R/2编程时得到了一些逻辑LOW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    登记值如上所示。

    当我们为R/2配置PLL时,它会输出7.5 MHz的精确频率。 但当我将它配置为N/2时,它输出不正确和不稳定的频率。 锁定检测的状态仍然相同(从不断言)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我知道一件事,引脚17( VregVCO )的接地阻抗应该是什么?

    因为我有另一个评估板,其中引脚17的阻抗是以兆欧姆为序的,并且该板使用相同的配置。 但是我的主板不工作,我的主板 在引脚17上的阻抗只有17欧姆,它看起来与接地短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢扎德,

    我们没有此测量值,但17欧姆是错误的。  典型的电流消耗大约为30 mA,如果我的存储器为我提供服务,则此引脚处的电压在2.65V范围内。  因此,如果对地电阻为17欧姆,则电流将大大超过30 mA。

    VregVCO是调节器的输出,因此您应该能够测量电压。

    如果您发现与正常工作的设备相比,此功能已关闭,则需要考虑以下事项:

    1.对于显示为“NC”的针脚,这意味着不连接。   这些用于VCO储罐电感器的接合导线,将其接地将导致VCO以错误的频率振荡,或根本不振荡。

    2.查看数据表中的焊接指南。  由于该引脚不对称,因此不容易原谅焊接不当。

    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean Banerjee
     感谢你的帮助。 由于PLL IC未正确填充,问题已解决。 现在,在重新焊接后,其工作正常。