This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:使用晶体满足K2H的抖动要求

Guru**** 2546110 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208, 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/615951/cdcm6208-meeting-jitter-requirement-of-k2h-using-crystal

部件号:CDCM6208
主题中讨论的其他部件: 66AK2H12LMK0.3328万

您好,

我计划使用CDCM6208为K2H SoC计时,在SEC_REF引脚上使用25MHz晶体。  

使用CDCM6208数据表( NX3225GA)中提到的晶体,请告诉我是否可以达到K2H设备的抖动要求?

谢谢,此致,

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madhu,

    使用CDCM6208数据表中提到的晶体,您应该能够获得典型的抖动性能: '在使用整数除法器的输出上小于0.5 ps-rms (10 k - 20 MHz)或20 ps-pp,在使用分整除法器的输出上介于50到220 ps-pp之间,具体取决于预除法器输出频率。' (来自数据表第26页)

    以66AK2H12的抖动要求为例,CDCM6208应满足整数模式下的所有抖动要求。 如果需要使用需要分次输出的频率,则性能可能不够好,在这种情况下,我建议使用LMK0.3328万作为替代方案-要生成分次输出频率,它使用分次PLL反馈除法器,而不是CDCM6208的分次输出除法器。 从而大大提高性能。

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    感谢您的建议。

    K2H SOC需要7个时钟输入,因此我需要使用分频分频器的输出。 根据CDCM6208数据表,分数除法器输出的抖动范围为50至220PS p-p,具体取决于预标量输出频率。  

    因此,请告诉我预标量频率如何取决于输出抖动。

    根据66AK2H12数据表,抖动必须小于2PS ( rms)。 我还想知道如何将其转换为p-p抖动。

    此致,

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madhu,

    RMS和峰间抖动是量化定时抖动的稍微不同的方法。 RMS是随机抖动的度量单位,而峰到峰是总抖动的度量单位。 要在两者之间进行转换,需要定义位错误率因子。 在这里完全定义两者之间的转换需要相当长的时间,但网站上提供了几个出色的应用说明,可以帮助解释,包括以下内容:  

    CDCM6208数据表和66AK2H12数据表概述了RMS和峰到峰抖动的要求,看起来像使用整数除法器,CDCM6208将是合适的。 请参阅CDCM6208数据表第27页的表2,了解RMS和峰到峰抖动规格。

    请注意,只有当分频器实际用于除以分频以获得最终输出频率时,它们才会显示性能下降。 如果您在整数模式下使用小数除法器,并将前标量频率除以整数,您仍将看到整数除法器抖动性能。 因此,根据您需要的7个频率,您可以配置分隔器,使它们都是整数分隔器。 如果您有一个频率计划,我也可以帮助您解决此问题。

    如果必须除以分数,则分数除法器的值将影响输出抖动。 这取决于您需要的标量前频率和输出频率。 通常,接近整数值的小数除法器会导致输出出现较大的旋转,从而导致性能下降。 例如,除以2.01 会产生比除以2.5 更差的抖动性能。 可设置预标量除法器,使您可以灵活使用除法值,从而最大限度地提高分法除法器的性能。

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    感谢您提供信息。

    我需要四个156.25MHz时钟和四个100MHz时钟,我已经计划输出,如下图所示。

    EVM工具提到输出为0 PPM。  但是,您能否解释一下ppm与输出抖动之间是否有任何关系?

    此致,

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madhu,

    我建议使用以下频率计划-在这种情况下,可以将所有小数除法器设置为整数模式。 这样,CDCM6208就可以轻松满足K2H的所有抖动要求。

    PPM与输出抖动无关-它只是显示频率误差的一个指标。 对于某些频率,小数输出分频器的分辨率不足以生成所需的确切输出频率,因此它会尽可能接近它,并且错误会显示在PPM中。

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    非常感谢您的支持。

    请澄清以下疑问:

    1)我只使用25MHz晶体来生成所有这些。 我想确认这是否会降低输出时钟质量。

    2)当整数模式下使用小数除法器(即整数除法而不是任何小数)时,输出抖动将与整数除法器输出相同。 如果我错了,请更正。

    此致,
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Madhu,

    1.不应降低输出时钟质量-数据表中的典型抖动测量值是使用25MHz信号源进行的。

    2.是的,这是正确的-在整数模式下使用小数除法器将产生与整数除法器相同的抖动性能。

    此致,
    -Tim