This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:寄存器R79值为0x1800.4万

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/615507/lmx2491-register-r79-value-is-0x18004000

部件号:LMX2491
主题中讨论的其他部件: CODELOADER

您好,  

我按照数据表中的图15和图20生成1500MHz VCO斜升,  

但是寄存器R79的值是0x1800.4万, 似乎超过了最初的24位长度。 在这种情况下是否可行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    我觉得这是不对的,地址应该是004F。
    感谢您的跟进,我们将相应地解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您提供信息。

    我还使用Codeloader来生成寄存器值,但LMX2491未包含在此工具中。

    请问您是否可以提供图15和 图20所示的默认寄存器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    我们正在逐渐淘汰代码转换器,所有现有和新的设备都将由TICS Pro支持。 请从现在开始使用TIC Pro。
    我们已修复了注册问题,但更新版本将在TI.com中不可用,直到下一个定期更新周期。
    对于寄存器问题,由于位23为“1”,因此这将成为寄存器回读命令。 因此,即使您使用此命令对设备进行编程,也不会有任何损害。 默认情况下,R79为0xFF。 这会将斜坡限制设置为最大值 因此,这也不会影响操作。

    我认为您已经在使用TIC Pro,请仔细阅读LMX2491数据表第8节,您应该能够轻松设置您的配置。