This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:Mirowire连接

Guru**** 2769355 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, ADS6125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/615597/lmx2571-mirowire-connections

部件号:LMX2571
在“线程: ADS6125”中讨论的其他部件

这些连接是否正确?

LAUNCHPAD                                LMX2571

SPISIMO                                           数据

SPICLK                                            CLK

SPISTE                                            LE

GPIO                                                CE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的京泰:

    有关收割台引脚外的所有详细信息,请参阅用户指南的图7。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会选择LMX2571 EVM,而LMX2571将为ADS6125提供时钟,Microwire信号和TRCTL将连接 到LAUNCXL-F2.8377万S的SPI。 这就是为什么我要参考LMX2571和LAUNHXL-F2.8377万S之间的通信。