This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV112:LMV112

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/615195/lmv112-lmv112

部件号:LMV112
主题中讨论的其他部件:CDCLVC1102LMK0.0804万BLMK0.0105万

使用TI部件时钟缓冲 器LMV112SD/NOPB

输入= 振荡器8.192MHz

输出=错误波形

 

为什么输出看起来像这样?

您建议我们使用的其它TI时钟缓冲器部件

1个输入或2个输入

2个输出

VCC = 3.3VDC

就是这样  

使用TI部件时钟缓冲 器LMV112SD/NOPB

输入= 振荡器8.192MHz

输出=错误波形

 

为什么输出看起来像这样?

您建议我们使用的其它TI时钟缓冲器部件

1个输入或2个输入

2个输出

VCC = 3.3VDC

 是CDCLVC1102吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../09.MCU.Power-and-misc-_5F00_-MCU.pdfSee随附示意图。是否有任何评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,

    此设备在输入上具有内置1V偏压。 我建议您在输入端使用交流耦合盖,如设备数据表所示。 我看不到原理图有任何其他问题。 设备驱动的输出电容是否很大? 您是否使用高阻抗探头进行探测?

    我同意CDCLVC1102是此设备的一个好的,更高性能的替代产品。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Tim

    我们是否有具有两个使能引脚(每个输出一个)的类似设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eli,

    我不认为我们有任何LVCMOS缓冲器,每个输出都有一个使能引脚-相反,我们的设备有一个用于2个输入的输入mux,然后您可以使用一个选择引脚来选择要使用的一个。

    LMK0.0804万B和LMK0.0105万是具有此功能的两个部分。

    此致,

    -Tim