This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:Trctl

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/615601/lmx2571-trctl

部件号:LMX2571
主题中讨论的其它部件: USB2ANY

TrCtl是否连接到Launchpad的GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的金泰:

    感谢您对我们的低功耗高性能PLL+VCO的关注。

    Trctl (Transmist-receive -控制)引脚连接到印刷电路板的10个管座。

    您可以在用户指南的图7中找到此信息。

    此接头依次与评估套件随附的USB2ANY加密狗连接。 随工具包提供的评估软件在LMX2571>User Controls/Pins下有一个部分。 此部分将Trctl显示为复选框。

    我希望这能有所帮助,

    此致,Simon。