This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:关于文档snap003和PLLatinum -回路过滤器计算的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/615406/pllatinumsim-sw-question-about-document-snap003-and-pllatinum---loop-filter-calculation

部件号:PLLATINUMSIM-SW

您好,

当使用PLLatinum (一种简单的二级无源滤波器体系结构)进行计算时,我想深入了解该主题。 所以我尝试自己做数学运算,但也 找到了PLL基础知识文档(snap003)。  

第19页上的公式(snaop003)为您提供相位边距。 但公式必须是错误的:

PHI = 180 + tan^-1 (2 * PI * BW * T2)- tan^-1 (2 * PI * BW * T2)

这毫无意义,因为它等于:

PHI = 180 + x - x

我还通过使用T1切换最后一个T2和其他方式进行了测试。 但是,PLLatinum的值与此计算值仍然不同。

此外,PLLatinum的gamma值与此公式不同(另见第19页,snap003):

Gamma = 1/(2*PI*BW)^2* T1 * T2 )

我使用了第13页所述的二阶被动回路滤波器的T1和T2值:

T1 =(C1*C2)/(C1+C2)

T2 = C2*R2

我非常感谢您提供任何建议,

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是正确的,仍在检查:
    www.unhes.ac.id/.../ deansbook4.pdf

    第21章,第174页,Formula 21.1 ,...

    PHI = 180 + tan^-1 (2 * PI * BW * T2)- tan^-1 (2 * PI * BW * T1)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex,

    我强烈建议您在http://www.ti.com/tool/pll_book上阅读我的第五版PLL书籍。  你可以在网上免费阅读,我预计硬封面将在几个星期内推出.  您提到的这份PLL基础知识文档是我在相当一段时间前根据这本书进行的培训。

    实际上,培训有一个拼写错误:

    PHI = 180 + tan^-1 (2 * PI * BW * T2)- tan^-1 (2 * PI * BW * T1)

    此外,对于gamma定义,您提供的定义适合二阶筛选器,但将定义更改为更通用,更易于计算的高阶筛选器。

    Gamma = wc^2*T2*A1/A0

    此致,

    Dean