This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3318万:设备标记

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/615332/lmk03318-device-marking

部件号:LMK0.3318万

支持路径:/产品/生产,订购和质量/

TI Web上没有RHS (WQFN-48)的采样器件标记。  唯一的设备标记信息是设备将标有"K0.3318万A",但没有其他指示说明日期代码或其他标记将如何显示在设备上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stu:

    是的,这是有意的。 批号代码不能由客户解密,仅用于调试时的跟踪。 您对其格式有疑问吗?

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim,这当然不是真的。 我在TI工作了29年,我们的大多数部件都有一个清晰的示例,说明我们如何标记它们,包括设备编号在部件上的何处出现,以及日期代码如何显示(我没有说任何关于批号的内容)。 我们最近向客户建议,他们在设备顶部记下日期代码,当他们问我日期代码通常是什么样子时,我找不到关于当前生产标记外观的已发布示例。 我是否需要从TI.com向您发送其他产品组如何做到这一点的示例?  有一个完整的章节介绍了各种包装类型。  未列出RHS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stu:

    所有计时设备似乎都没有此信息。 您能否向我发送您要查找的格式的TI.com示例,以便我可以添加RHS?

    此致,
    -Tim