This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:C6657的PIN模式设置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/614965/cdcm6208-pin-mode-setting-for-c6657

部件号:CDCM6208

团队成员,您好!

 

我的客户认为CDCM6208可用于带引脚程序模式的C6657 (2个PCIe,GbE,DDR3,DSP内核)时钟。 我们可以在数据表table6和table7中看到频率/类型组合。

C6657数据表指定100M-312.5MHz (PCIe),40M-312.5MHz (DDR3),40M-312.5MHz (核心)和156.25MHz或250MHz或312.5MHz (GbE)。

查看CDCM6208数据表6和7,所有156.25MHz (LVDS)或所有250MHz (LVDS)设置看起来很容易实现C6657的时钟。 您是否对计时C6657的设置有任何疑虑? 或者,您是否有C6657时钟的任何建议引脚模式设置?
如果您有C665x的CDCM6208使用经验,请告诉我您输出到C6657的频率是多少?

 

此外,它们还考虑了功耗。 我们是否可以禁用未使用的信道?

 

此致,

Taketo Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takebo-san

    我们已使用Keystone DSP测试了CDCM6208。

    表6和表7数据表中,您可以找到所有针模式设置。 这些设置允许CDCM6208在不进行编程的情况下以选定的设置之一启动。

    最新的GUI可以通过选择通过下拉菜单轻松显示PIN模式。

    设备电源的建议电压为1.8V,这将降低功耗。 LVDS输出只能与C665x器件进行交流耦合。

    客户可以选择这些PIN模式中的任何一种。 如果使用简单的xtal作为输入,则应选择PFD频率等于输入频率的pin模式。

    是的,您也可以对未使用的频道进行分析。

    在这种情况下,谁是客户?

    此致
    普奈特