This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:如何配置未使用的参考输入

Guru**** 2412110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/614548/lmk03328-how-to-configure-the-un-used-reference-input

部件号:LMK0.3328万

大家好,

请就“如何配置未使用的参考输入引脚?”的问题向我提出建议。

数据表指出“非驱动输入引脚应向下拉至地电位”。
这是否意味着正负参考输入都应下拉至GND或
必须将其中一个差速器输入拉低?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mita-san,

    该语句仅适用于LVCMOS输入。 数据表指出:"对于LVCMOS输入,非驱动输入引脚应向下拉至
    接地。'

    对于未使用的差动输入,由于存在内部端接,未使用的输入可以保持浮动。 另外,建议通过设置PRIBUFSEL / SECBUFSEL = 11b来禁用主/次输入缓冲区。 这也将节省大约10 mA电流(每个缓冲区)。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim-San,

    感谢您的回答。

    Mita