This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485:找不到评估板

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2485, LMX2485E, LMX2487E, LMX2487, LMX2486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/614503/lmx2485-eval-board-can-not-be-found

部件号:LMX2485
主题中讨论的其他部件:LMX2487ELMX2487LMX2486

你好

我的客户在其便携式对讲机上使用了MB15E03SL (Cypress (Fujitusu)),但 MB15已停产。

他们正在考虑立即取代2018财年的车型。

 

我建议客户LMX2485,但我现在无法在TI网站上找到EVAL主板。

您是否建议现在如何设计/评估LMX2485?  

 

请提供建议。

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kanji,

    请使用LMX2485E EVM用户指南。 基本上,LMX2485E与LMX2485相同,只是E版本支持较低的VCO频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的冯先生:

    感谢您的快速回复!!

    ... 我在LMX2485E网站上也没有看到评估板。

    在哪里可以找到? ( 客户想购买 )  

    http://www.ti.com/product/LMX2485E/toolssoftware

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    你好

    如果我们购买 了LMX2487E EVM (LMX248x EVM):249美元,  我们还能  评估LMX2485/2485E吗2485吗?

     

    很抱歉再次打扰你。

     

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/snau137a/snau137a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日本,日本,日本,日本

    对于LMX248x系列,所有设备都兼容引脚。  至于软件和性能,主板有两个"子组"。  在子组中,设备的性能和编程也相同;只有保证电气规格和测试方面的差异。

    分组1

    LMX2485Q,LMX2485E,LMX2485

    分组2

    LMX2486,LMX2487,LMX2487E

    由于有两个子组,我们提供了LMX2485E和LMX2487E,因此客户可以找到具有预期性能和程序的主板,无论他们想要什么版本的设备。  因此,如果您需要LMX2485,您可以订购LMX2485E,并获得具有相同性能和编程的部件。  但是,LMX2485E的成本可能会更高,因为我们对其进行了更严格的限制测试。  尽管如此,您仍可以通过一种方法来查看您所期望的性能。

    但是,对于您的问题,您的LMX2487E与LMX2485不同。  它非常相似,但它的频率并不低,因为预校准器不同。

    此致,

    Dean