This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2505:CDCVF2505/附加延迟

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/614740/cdcvf2505-cdcvf2505-additional-delay

部件号:CDCVF2505

您好,

我知道反馈延迟可以通过在CLKOUT引脚上添加电容器来优化,那么是否可以 通过在每个1Yx引脚上添加电容器来单独调整1Yx引脚的延迟?

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi San,

    PLL反馈来自CLKOUT引脚。 通过在CLKOUT上添加电容器,将调整所有yx输出的延迟。 任何时钟路径中的延迟取决于该路径上的电容负载。 如果更改了加载,则该路径中的延迟也会更改。

    此致
    普奈特