This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PXI时钟解决方案

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/614517/pxi-clock-solution

尊敬的团队:

请帮助检查TI是否有如下描述所示的解决方案。

该设计适用于PXI时钟解决方案。 PCH可以输出一对100M时钟(HCSL型,摆动>300mV,VOL =0.8V,VOH =2V)。

他们需要一种解决方案,该解决方案具有一个输入,可输出4种不同类型的同步时钟。

 

 

答 3.3V,100M LVPECL差分时钟,50ppm。

B. 3.3V,LVPECL差分PXIe_SYNC100信号(10M时钟的10 % 占空比,对于时钟同步, 周期为100ns,高10ns,低90ns。)

C. 10m TTL时钟(单端,电压< 3.3V,VOH > 2.4V,VOL < 0.5V)。

D. PXIe_SYNC_CTRL,如下图所示。

 

 

规格详细信息:

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    很抱歉TI没有此类PCIe同步时钟发生器。 我认为FPGA可以做到这一点。

    此致,
    肖恩