This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:单触发模式周期精确度

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/628398/tpl5110-one-shot-mode-period-accuracy

部件号:TPL5110

您好,

我想测量单次激发模式周期精确度,并将其与数据表进行比较。

为了实现这一点,完成信号被硬连线到0,所以我可以使用一些东西。

松开DELAY (延迟)/M_DRV按钮后,计时器一直计数直到完成循环,我假定它可能在循环结束前50毫秒。

我正在测量M_DRV按钮释放时间与DRV上升边缘之间的时间差,预计得到大约t_ip-50ms,但实际上,对于预期的t_ip=6s,我得到的错误大于5 %。

弹跳可能会影响时间,但根据数据表,它仅为20毫秒,因此不能成为原因。

我使用的可变电阻器的值为9.273kOhm,t_ip=6000ms。

我的Vdd=4V结果是:T_DRV=6330ms --> t_IP=6380ms  

其他配置也是如此。

请提供帮助。

谢谢!

Avihai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Avihai,

    您的评估是正确的,50毫秒是注嘴周期结束与DRV上升边缘之间的差值。

    您的电阻值看起来很准确,因此我预计您测得的t_DRV大约为5950ms + 20ms (对应于t_ip值6000ms)。

    您是如何测量可变电阻器的电阻值的? 我想知道设备在Delay/M_DRV引脚上读取的电阻是否有一些额外的电阻,而这些电阻没有被考虑在内。 您测量的时间似乎对应于电阻值9.434k。

    此外,您提到其他配置也会发生同样的情况-您的意思是存在恒定的时间错误(约380毫秒),还是时间错误会缩放或显示为随机? 如果您在其他电阻值下有额外的测量值,这可能会让您产生一些深刻的见解。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    感谢您的回答。

    电阻使用Fluke万用表在R_ext上测量。

    时间错误不是恒定的,并且会因不同的电阻而变化。

    例如,I测量的R_ext=9.234kOhm (t_IP=5920ms) a t_drv=6089ms,这意味着t_ip=6119ms (包括反跳)和3.36 % 错误。

    2备注:

    1.我对总共4个TPL5110组件重复了测量,结果相似。

    2.电路是一个简单的电路,用于测试此部件。

    谢谢!

    Avihai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Avihai,

    我正在研究复制此问题,并将随时向您提供最新信息。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tim,
    您是否成功解决了问题?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关数据表中7.5 部分的准确性的其他问题
    1."振荡器对电源电压的精确度"--从0伏或2.5伏计算的基本电压是多少?
    2.关于"电源电压上的时间间隔设置精度"的问题与问题1相同

    3."时间间隔设置精度"-它是否已包括#1和#2的精度? 它包括哪些错误?

    4.关于量化错误-公式3给出的数字似乎非常大。例如:

    对于Rext=8.215kohm (所需电阻=3.85秒),Taddc=INT[TAD]=6 5.5 秒。 方程式3的结果是56 % ,这是一个奇怪的大数字。

    您能否说明如何使用此方程式来检查我的预期错误?

    计时器精度中是否考虑到了这一点?


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以单独的主题回答: e2e.ti.com/.../63.4777万