This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:使用25MHz晶体振荡器,8通道输出上的156.25 kHz

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/627639/lmk03328-156-25-khz-on-8-channel-output-by-using-crystal-oscillator-of-25mhz

部件号:LMK0.3328万

社区论坛,您好!

我正在使用LMK0.3328万合成器,通过在其次要参考时钟输入引脚上使用25MHz的晶体振荡器,在8输出通道上生成156.25Khz的输出频率。
GPIO 2和3被拉至"高",根据此设置,EEPROM第5页锁定在POR上。
此设置是否启用所有通道的相同输出频率?
如果无法获得此频率,则需要遵循什么设置?

谢谢,此致,
Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Divya,

    您的意思是156.25MHz吗? 此器件不能产生156.25kHz,因为它低于最小输出频率-即使使用最大分频器设置和最小VCO频率,输出频率也不能太低。

    如果您的平均值为156.25MHz,则可以使用EEPROM第3页(GPIO2低,GPIO3高),该页的所有输出均设置为156.25MHz LVPECL,并可在SECREF上使用25MHz晶体。

    有关默认EEPROM设置,请参阅数据表中的表11-15。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    感谢您的技术支持。

    我需要对回路滤波器电容器的选择再做一个说明。

    由于我们的内部PLL在Integer-N模式下工作(输出>100kHz),因此我们选择引脚LF1和LF2处的电容器为3300PF。

    但我必须选择什么额定电压上限?为什么?

    请引导我。

    谢谢,此致,

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Divya,

    例如,您可以参阅EVM用户指南,其中包括EVM原理图和物料清单。 EVM上的3300pF环路滤波器电容器的额定电压为50V (部件号:Murata GRM1885C1H332JA01D)。

    但是,您也可以使用较低额定电容器-由于这是VCO回路滤波器盖,因此电压不会超过设备的电源电压。 如果您希望获得额外的安全,您可以在Vdd+Vd+ 0.3 的任何设备引脚上使用高于数据表绝对最大电压的额定值。 考虑到最大Vdd为3.6V,您可以使用额定电压高于3.9V的电压。

    此致,
    -Tim