This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.2万:BQ3.2万 of (振荡器故障标志)位问题

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/627668/bq32000-bq32000-of-oscillator-fail-flag-bit-issue

部件号:BQ3.2万

尊敬的各位

我发现(振荡器失败标志)位在设置或清除停止位时无法自动更改,请帮助提供建议,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在设备通电或振荡器故障时,将FOR标记设置为高并锁定。 锁定位不会自动更改,您需要清除中断服务例程中的标志。 要清除标志,请执行I2C写入操作并将位设置为0。

    此致,
    Lane Boyd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    车道

    正如您所说,当振荡器出现故障时,将设置of Flag
    停止位用于强制振荡器停止振荡。振荡器停止振荡与振荡器故障不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理解是正确的。 停止位迫使振荡器停止振荡,这是振荡器故障。 of标志将设置并锁定,因此,当您清除停止位时,of标志不会自动清除。

    打开BQ3.2万电源后,设置了"的"标志。 清除of标志以检测振荡器故障。

    当您设置停止位时,的将设置为高。 当您清除停止位时,FOR标志仍将被锁定在高位,但没有振荡器故障。 清除of标志以检测另一个振荡器故障。 设置后必须清除FOR标志,否则将无法检测振荡器故障。

    此致,
    Lane Boyd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道在清除停止标志后,振荡器可以启动多长时间,保持稳定。请提供建议,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    振荡器将启动并非常稳定。 输出将在不到一秒的时间内稳定下来,比计时寄存器刷新率快。

    此致,
    Lane Boyd