This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:ADC14x250EVM

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC14X250EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/627856/lmk04828-adc14x250evm

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件: ADC14X250EVM

我正在使用 ADC14x250 和相关的配置GUI工具(TSW16DX370EVM GUI)来研究 LMK0.4828万 JESD204B时钟调节器的配置,操作和性能。 GUI允许我从 3个预定义配置中选择一个加载到 LMK0.4828万。 我 的问题与“配置2”有关  ,LMK0.4828万窗格的宏配置选项卡中出现的软按钮上显示为“默认”。 我按照用户指南(SLAU625)第5.1 .1段中的说明对硬件进行了所有必要的修改 。 我观察到(有一个o形的) ADC上存在245.76 MHz信号,而不管是否存在连接到J7的外部时钟! (即,打开或关闭信号发生器不会影响到进入ADC的时钟)我不会期望发生这种情况,我希望 ,根据“配置2”的描述,ADC时钟 对外部参考有一定的依赖性, 更改或删除ext ref时,和应消失或显示降级的迹象。  我的EVM上没有振荡器,所有三个Y1,2和Y3都未安装。  请帮助我了解为什么会出现这种情况,我花了很多时间使用所有可用工具(包括 codeloader),但仍然不明白为什么会出现这种情况。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好John

    我需要联系相关工程师。 我是否正确地理解了在LMK0.4828万输入时钟不存在的情况下为EVM加电,您仍然可以看到正确的频率输出时钟? 如果在双PLL模式下配置器件并为PLL1安装VCXO,则会发生这种情况。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这就是发生的情况!

    使用配置2 I观察到,R40 (DCLKOUT2)上的信号是免费运行的245-247 MHz。 昨天,我通过检查信号的近相位噪声,确认了它确实是自由运行的。 它指示自由运行的振荡器。 此信号对J7上61.44 MHz参考的变化作出响应。 即当我添加或删除参考时,DCLKOUT2信号的频移为几十kHz。 非常有线。 因此,我检查了PCB,发现R30打开(原理图上标有DNI),R30打开时,没有信号进入OSCIN引脚43。 我还没有进行测试,可能要到下周才能进行,因为我不得不在今天到周五去找一家供应商。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,
    我仍在对此进行故障排除,并有更多信息。 首先,我确认我正在使用最新的GUI软件,刚从ADC14x250EVM网站下载并重新安装。 操作GUI并连接到EVM时, 我观察到,尽管GUI中的文本显示“Program LMK0.4828万”(程序LMK0.4828万)应该执行“Configuration 2”(配置2),但现在如果我运行“Configuration 2”(配置2),我看到一个自由运行信号,但“简介”页中的“Program LMK0.4828万”(程序LMK0.4828万)按钮与“Configuration 1”(配置1)按钮的效果相同 频率为/约为247 MHz。 我测量了频谱分析仪上的DCLKout2输出,以确认这些观察结果。 这种不一致性使我对开发我的设计所需的主板模块指南和其他信息产生怀疑。 请告诉我您的发现,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    您是否检查了OSCin针脚处的时钟? 您在上一篇文章中说没有应用时钟!
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet,

    是的,我检查了引脚44和43处是否存在参考信号。 我安装了CAP C67和电阻器R30,它们是获得OSCin参考信号所必需的。

    这是我在频谱分析仪上看到的。 在J7上将参考信号设置为61.44 MHz (+12dBm)后,我从GUI中手动单击"configuration 2 (default)"(配置2 (默认))。 我用连接到频谱分析仪的射频探头探测R18的电极,并观察247 MHz左右的信号。  按下"配置2 (默认)"按钮时,我注意到信号立即向下移动到~190Mhz,然后两个信号在93Mhz和202 MHz左右出现一秒钟,然后消失。 247Mhz信号会无限期地重新出现。 无论引用是否存在,都会发生这种情况。 奇怪,对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,您有机会了解一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    您是否可以从LMK0.4828万读回寄存器并将其张贴在此处?
    PLL似乎未锁定。 无论输入时钟如何,时钟都将出现。
    此致
    普奈特