This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626077/lmx2594evm-lmx2594evm

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2594

您好,

*是否可以将主板与10MHz频谱分析仪参考时钟同步? 或者是否可以提供10MHz作为Fosc而不是100MHz?

我们希望基于 频谱分析仪参考时钟10MHz进行完整设置。 还有另一个支持板接受10MHz参考时钟并生成100MHz。

*是否有EAR99或类似的董事会证书(CE,REACH ...)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Alyafawi:

    同步功能在许多使用情况下工作,参考输入在"3类"使用情况下高达100 MHz;因此10 MHz不是问题。 参见D/S的图26 假设您在使用案例"Category 3"中,您需要提供一个cohenrent同步脉冲,并将10 MHz的参考值与同步引脚进行比较。

    您可以使用零欧姆电阻器绕过ON PCB 100 MHz参考,并通过SMA连接器连接您喜爱的参考。

    EVM (PCB)和LMX2594是EAR99。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Simon:

    感谢您的回复。
    我从 当地的一家分销商那里收到了一个LMX2594EVM,发现它缺少两个组件:XO和电压调节器。 是您的制造 变体还是我要退回主板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑此制造变化; 主板正在运行。   LMX2594EVM的需求极高,我们已经有几次缺货。  事实上,如果我们现在没有缺货,我也不会感到奇怪。  我们遇到了一个问题,即没有晶体,也没有调节器。  这些组件对于使用主板并不重要。

    ReferencePro主板有一个100 MHz的输出,可以使用,而且电脑控制器从未连接过。

    此致,
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    在ReferencePro板上,是否仍然可以使用10MHz同步时钟?

    由于100MHz将来自ReferencePro,同步站位于 LMX2594EVM上

    此致,

    Alyafawi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同步信号不能是时钟。 您需要一个参考(应用于OSCin)和一个一致的同步信号。此致,Simon。