This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0105万:vddo为1.8V时的Ivddo (电流消耗数据)。

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/627592/lmk00105-ivddo-current-consumption-data-when-vddo-is-1-8v

部件号:LMK0.0105万

尊敬的专家:

对于LMK0.0105万,当  Vddo = 1.8V时,客户请求电流数据。时钟为54MHz。 在数据表中,仅为2.5V/3.3V状态。 您能帮 我在 1.8V电压条件下使用Ivddo吗?

谢谢!
JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH,

    让我来测试一下,然后回复给您。

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan,

    感谢你的帮助。

    测试后,请让我看看结果。

    此致,

    JH。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是~4 mA (每个输出)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Alan。 感谢您的快速支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan,

    抱歉... 客户提出的另一个问题...

    当Vddo = 1.8V时,IVDD的值如何?  您会告诉我吗? 谢谢..

    此致,

    JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IVDD为~18mA,Vddo=1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    感谢您的回答。 您 的支持人员已将其清除。

    此致,

    JH。