This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:有关评估板详细信息的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626450/lmx2492evm-questions-on-details-of-the-evaluation-board

部件号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2492

我正在寻找一个能够持续输出10GHz信号的振荡器。 我在 Digikey上找到了LMX2492,这似乎是一个很好的解决方案。 但是,在购买评估板进行测试之前,我确实有一些问题:

1.电路的阻抗是多少,这样我就可以获得正确的天线,并在将来设计一个新的天线。 您是否为此评估板提供天线?

2.从哪里获得对主板进行编程的软件? 我发现需要软件,但我找不到下载该软件的链接;评估套件中是否会提供某种CD?

3.主板在10 GHz时的输出功率是多少;我是否必须首先输入最小信号(频率和功率)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Isaac,

    您可以在TI.com中找到所有信息,包括EVM用户指南,软件工具和模拟工具。
    否,我们不为主板提供天线。
    RF/2端口的典型输出功率为3dBm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您的回复。 您是否知道主板的阻抗,以便我获得正确的天线? 它将有助于加快我们的原型制作过程。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Isaac,
    板的输出通过6 dB T衰减器从VCO输出中获取,因此阻抗为50欧姆。 但是,我认为直接从主板输出连接天线并不合适,因为天线的拉力效应可能会对VCO性能产生不利影响。 在板和天线之间可能需要至少一个(最好是几个)放大器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    您是否有在天线和板之间使用放大器的建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Isaac,

    我恐怕没有这方面的建议,我认为TI没有这种放大器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    我在Digikey上发现了一个OM amp,它来自TI,在12 GHz时具有-3dB带宽(MPN: ONET8501PRGTR);我当时在考虑将其制作成一个电压推杆来隔离信号。 这种方法是否有效? 如果不是,您知道我可以查看的一般放大设计,或者我可以就此问题与谁交流? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Isaac,

    这是网络数据使用的限制性放大器,我不太确定如果输入是时钟信号而不是数据信号,它的性能如何。 也许您可以在相关论坛上提出一个问题: e2e.ti.com/.../10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    谢谢,我来到了这个论坛,它正在帮助我们。 我想知道,我是否将LMX2492EVM连接到天线,而不是 将其连接到pHEMT FET (即 https://www.digikey.com/product-detail/en/cel/CE3512K2/CE3512K2-ND/6165442</s>3512 616.5442万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel,

    这是一个细分的线,因此将Isaac的评论附在这个原始线程上:

    "在我问是否可以将天线直接连接到评估板之前,我现在想将pHEMT FET连接到它。 有人告诉我在天线之前将放大器放在评估板上,这样就可以用它作为放大器了。 您是否知道此pHEMT FET (www.digikey.com/.../616.5442万)是否能与之配合使用? 我想将闸门连接到LMX2492,然后将电源和排水口连接到电源。 请告诉我。 谢谢!"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Isaac,
    我认为您可能需要为此FET设计匹配和偏置电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    我有人为将连接到该设备的天线设计了阻抗匹配电路。 我想知道您是否可以告诉我此计划是否有效,或者在购买之前是否还有其他事情需要考虑。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Isaac,

    您是否指EVM,FET和天线之间的一些匹配网络?