This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE7.201万:开机时间

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/623560/cdce72010-power-up-time

部件号:CDCE7.201万

我正在新设计中使用此IC。

IC输出时钟正常,频率等...但加电不好。

在无限的时间内关闭电源后,设备通电后将持续输出约30或40秒的时钟。
一旦发生这种情况,如果关闭电源并再次通电,它几乎瞬间就会输出时钟。

我正在写入EEPROM的寄存器的值为:

REG0 = 0x682C0230
REG1 = 0x6884.0241万
REG2 = 0x6884.0002万
REG3 = 0x68.8402万A3
REG4 = 0x6884.0004万
REG5 = 0x680C00A5
REG6 = 0xE904.0006万
REG7 = 0x2184.0317万
REG8 = 0x210C0078
REG9 = 0x6940.0059万
REG10 = 0x0EA41D4A
REG11 = 0x0.0089万B
REG12 = 0x0.018万C

VCXO为600 MHz,环路滤波器为C1=100nF,C2/R2 =22uF/7K,R3=1K,C4=100nF。

数字控制线路,PD和RESET正常,且设备处于SPI模式。

请帮我解决这个问题吗?
提前感谢您!
Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jose

    您的运行带宽似乎非常低。 VCXO的充电泵电流和增益是多少? 在这两种情况下,您能否使用高阻抗探针绘制VCO/VCXO控制电压? 此外,您能否检查两种情况下的开机斜坡时间?

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet,

    感谢您的快速响应。

    充电泵电流为默认值2.2mA,VCXO的增益为+100ppm/V

    由于所需的时间量,控制电压信号不能用于绘制图解,但它始终是相同的,从0V到0.55 V aprox的斜坡, 而要达到这个数值所需的时间似乎是相同的,几秒钟,也许是10秒左右......... 但是,在第一种情况下,IC直到30-40秒后才输出时钟,在其他情况下,即使我们测量VCO/VCXO控制电压为0.35V,IC也输出时钟。

    希望这有助于您提出一个想法,并期待您的答案。

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个情况是,我们目前在工作中没有任何提及。

    此致,

    Jose
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jose

    这意味着什么"我们目前正在努力,没有任何提及"。 您是否未应用任何降频时钟输入?
    如果是这样的话,我建议与有关的参考资料核对。
    否则,我只能想到供应斜坡上的差异。 请检查。 如果您与我们分享,我也可以查看示意图。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet,

    感谢您之前的回答。

    由于我们应用的性质,我们需要在没有任何参考时钟输入信号的情况下启动......在我们的情况下,这是必须的。

    我们不仅检查了电源网中的斜面,而且检查了复位和断电插针,它们看起来还可以。

    我们遇到了之前所述的相同行为,IC直到开机后1分钟才会输出时钟。  

    我们知道设备正在工作,因为它变热,但输出没有时钟。

    设备达到一定温度后,每次重试时都能立即正常通电。

    我们认为这是一个与温度相关的问题...  

    您能以任何方式帮助我们吗? 这些影响是否为人所知?

    提前感谢您的参与,

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jose

    我从未从任何其他客户那里听说过这种芯片行为。
    另一个要检查的是重置引脚。 在这两种情况下,复位引脚处的信号如何?
    您是否在单个或多个商品上勾选了此项,以显示此类行为?

    此致
    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Puneet,

    我们在目前仅有的两个样机中经历了相同的行为。

    复位引脚连接到上拉电阻器,但我们认为这不会影响问题,因为这是我们遇到问题时的第一次通电。

    此外,CDCE7.201万很快就开始变热,甚至会变热,即使一分钟后它就会发出时钟....所以我们认为它是内部运行的,配置已加载,并且它没有被重置。

    另一个经验是,我们将其中一个原型与机箱组装在一起,该机箱用作耗散器,它直到15分钟后才会通电。

    如果没有盘柜,则其正在通电,如上所述。

    我们认为这是一个与温度相关的问题。 正如我在前几篇文章中所说,一旦它通电良好,如果电路关闭后又重新打开,则通电的时间取决于电路关闭的时间..... 也就是说,如果我关闭主板5秒,CDCE7.201万在通电后将输出时钟...

    此外,正如我之前所说,我们需要在没有任何时钟参考信号的情况下启动...这是否是一个问题??

    提前感谢!

    Jose Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Puneet,

    对此主题有何想法?

    提前感谢!

    Jose Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jose,

    让我来看看我们的实验室。
    顺便说一下,您是否尝试过通过应用输入时钟来启动?

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Puneet,

    这在我们的系统中是不可能的,因为我们使用CDCE7.201万作为主时钟发生器。

    提前感谢您在实验室中检查,期待您的支持。

    此致,
    Jose Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Puneet,

    除了前面的问题之外,我还有另一个问题.........我们使用的是VCSO (https://www.vectron.com/products_av/vcso/VS-702.pdf) ,而不是VCXO

    我们认为这应该不是问题,能否确认?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jose

    使用本VCSO应该没问题。

    此致
    普奈特