This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:如何实现比-127dBc/Hz @偏移400KHZ更好的相位噪声,载波频率为1990.4MHZ

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/628064/lmx2594evm-how-to-achieve-better-phase-noise-than--127dbc-hz-offset-400khz-with-carrier-frequency-1990-4mhz

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件: LMX2594LMX2582

您好,

我正在使用 LMX2594EVM生成1990.4MHZ频率。我能够实现-127dBc/Hz @400kHz偏移,载波频率为1990.4MHZ。

有人能向我推荐一种解决方案来实现-140dBc/Hz@400kHz偏移1990.4MHZ吗?

e2e.ti.com/.../1990p4_5F00_3mA.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ayyappareddy:

    对于采用LMX2594的~2 GHz时的相位噪声,我们可以做的最好的事情是-130 dBc/Hz左右。 使用LMX2582并降低环路Bandwith以让VCO执行此工作,您应该能够在该偏移处获得更好的PN性能。 我希望您在400 kHz偏移时获得-134 dBc/Hz。 我们无法满足您所需的-140 dBc/Hz。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    感谢您的回复。如何更改LMX2594EVM中的环路带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    有人能帮我解决这个问题吗。
    "How to change the loop bandwidth in LMX2594EVM (如何更改LMX2594EVM中的环路带宽)"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ayyappareddy:

    循环带宽将随以下内容而变化:

    1)充油泵电流。 这可以通过寄存器编程来更改。

    2) PCB上的实际环路滤波器,100%外部。 查看EVM用户指南,您将看到环路滤波器的示意图。 您可以更改零部件以更改环状图过滤器。 为了帮助您设计环路滤波器,您可以从TI.com下载Pllatinum SIM (免费)。此工具将允许您模拟相位噪声响应和设计滤波器。

    3)请记住,PLL的环路带宽受到以下因素的影响:

    供油泵增益

    VCO增益

    n分禾器

    回路滤清器组件

    我希望这能有所帮助,

    此致,Simon。