This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:将/3与VCO倍增器配合使用时输出不稳定

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/628844/lmx2592evm-output-instability-when-using-3-with-vco-doubler

部件号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2592

我有一个需要同时提供9.075 GHz和3.025 GHz的应用程序。  当VCO设置为4.5375 GHz时,LMX2592应该能够提供此功能。  我确实能够从RFoutA端口获得干净的9.075 GHz,但当我为/3编程SEG1时,我得到的似乎是噪声或振荡,但在所需的3.025 GHz上没有任何东西。  使用TIC Pro GUI,我启用了CHDIV_EN和CHDIV_SEG1_EN,并为通道分隔器MUX选择了SEG1,RFoutA和RFOutB链中的所有块都是白色的。  RFoutA输出Mux选择了VCO,RFoutB选择了CHDIV。  当我将VCO倍增器从X2更改为X1时,两个输出都存在且清洁。  当我将VCO倍增器设置为X2时出现问题,这时/3 (RFoutB)变成嘈杂的振荡景象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我了解您的应用。 通道分隔器路径出现问题。 信道分隔器不能将频率分成高达9075MHz的频率。 信道分配器仅用于划分高达7100MHz的VCO上限范围,以覆盖3550MHz到20MHz的频率范围。 将一个输出直接从VCO路由,另一个输出从通道分配器路由的方法是可以的,这只是通道分配器的局限性。