请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 我有两个关于合成器LMX2594的问题。
1.频率低于3GHz时的输出功率是多少? 图18 (数据表)显示了仅从3GHz到15GHz的此功率。
2.在数据表(表1和表2)中给出最小N分频器>=28 (整数模式,Fvco <1.25万 MHz)。
在整数模式下,Fvco =8100 MHz,FPD =300 MHz (即使N =27)是否可以工作?
导致此限制的原因是:最大相位检测器频率,最大分频器频率,非连续分频比或其他?
提前感谢。