This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/629036/lmx2594evm-lmx2594evm

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2594

您好,

我正在从事一个研究项目,该项目需要两个信号(高达13 GHz)由函数发生器生成,它们需要同步,并有可能分别改变每个信号的相位。 我检查了提到的套件,我认为它符合我的要求。 你怎么看?

如果是,我注意到电源电缆通过SMA连接器连接。 此电源是否有任何特殊规格?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Mohammad:

    您的评估是正确的。您应该能够使用2 LMX2594执行所需功能。 至于电源,没有特殊要求。 我们发现SMA和同轴电缆是处理电源的一种清洁方式。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Simon:

    感谢您的回复。

    因此,为了满足所需功能,我应该使用2 LMX2594。 在这种情况下,我是否应该将它们连接到同一个Reference Pro?

    关于电源问题,您是否会推荐TI提供的任何合适的电源?

    谢谢!
    Ali