This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571EVM:频率切换方面的LMX2571杂散

Guru**** 2930440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/627438/lmx2571evm-the-spurious-of-lmx2571-in-frequency-switching

部件号:LMX2571EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2571,CODELOADER

您好,

     我想使用LMX2571 EVM (235MHz和280MHz)生成两个周期频率。  寄存器值是默认配置的,然后  交替 交换寄存器R0以实现CodeLoader 4的BurstMode中的频率切换。  切换周期 为30毫秒,两个频率均正确。

     但是  ,中心频率附近有很多杂散信号。 图中显示了两个频率的频谱。

 为什么寄生 频率如此之高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我认为其中一个原因是您将频谱分析仪置于自由运行触发模式,而输入是突发信号(每30毫秒切换一次)。 尝试将频谱分析仪设置为外部触发模式,您不应看到假的spurs。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Noel Fung花时间阅读我的帖子

        我使用更精确的频谱分析仪进行了测量,如图所示。结果显示,瞬时频率切换中有较大的脉率。

    1.我不知道这种刺激会不会影响实际使用?

    2.我是否需要采取一些措施来改善它,因为这是  由于频谱触发模式造成的?