This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2531:输出时钟频率波动

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/627931/lmx2531-output-clock-frequency-fluctuation

部件号:LMX2531

您好,

我的客户正在使用LMX2531LQ2570E。2570。
他有输出时钟频率波动的问题。
请参见下图。
LMX2531的输出频率每70秒波动一次

此问题的原因是什么?
可以给我建议吗?

客户登记条件如下。

输入频率:10MHz
寄存器设置:
84.0005万
80.0005万
8007F5
0.1048万C
000BA9.
2.8018万
2.1707万.
46.0056万
3C0004
FCE623
56.8022万.
3E2191
6D1C00

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masahiko,

    感谢您的描述和图解以及准确的设置。 这是在TI的评估模块上还是在客户主板上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    这与客户主板有关。
    请参阅以下内容。
    客户也确认了信号发生器。
    使用不带LMX2531的信号发生器时,不会出现此问题。

    此致,
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    这方面的进展如何?

    此致,
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu,

    我们在这里讨论过,它应该是一个与系统相关的耦合。 Sig Gen将不显示,因为它与主板的其余部分隔离。 但是,LMX2531位于主板内部,可能会产生耦合噪音,并且像70秒这样的周期性事件似乎是主板上某些设备的一些重复动作。 他们在普通 的独立EVM上看不到这一点吗?

    此致,

    Brian Wang