This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:寻求减少刺激的建议

Guru**** 2470360 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626484/lmx2594evm-seeking-suggestions-for-spur-reduction

部件号:LMX2594EVM

您好,

我正在使用频率为20MHz的FPD操作LMX2594EVM。 我将N分频器设置为376,并使用直接来自VCO的7.52 GHz作为输出。 我测量的是-70 dBc spurs,偏移为10和20 MHz。 在这些情况下,这是否为预期结果?

降低充油泵电流(降低PLL带宽)可提高刺激性能。 但是,我可以使用TIC GUI选择的最小(和最佳性能)值为3 mA。 有一个0 mA的选项,但PLL在此设置下失去其锁定。 我想继续降低充油泵电流,希望继续降低喷油器的电流。 是否有方法将充油泵电流设置为小于3 mA的自定义值?

谢谢

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Alex:

    我将在实验室中检查可以执行的操作。 我会回来的。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我认为还必须提及的是,我正在为EVM提供一个10 MHz的单端外部参考,并使用板载频率倍增器来获得20 MHz的相位探测器频率。 如果您对我的设置有任何其他问题,请告诉我。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    3mA是最小设置,无法进一步降低充油泵电流。
    通过您的配置和EVM环路滤波器,环路带宽约为15kHz。 如果您对这种带宽感到满意,我建议您为这种带宽重新设计环路滤波器。 原来的环路滤波器设计用于更高的带宽,因此用于构建环路滤波器的RC相当小。 如果重新设计回路过滤器,RC值将增大。 我相信,由于燃料消耗性燃料的泄漏而引起的毛刺会较小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您的回复,但有些事情我仍然不清楚。

    我的印象是,环路带宽是确定FPD泄漏的主要优点,一般来说,带宽越小,泄漏的衰减就越大。 具有相同带宽的较大值组件如何进一步减少FPD泄漏?

    再次感谢,

    Alex